This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:降压/升压运行

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622902/bq25700a-buck-boost-operation

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: LM5175

您好!

我们收到了客户关于 bq25700A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户希望确保 Buck-Boost 正常运行。

-是否有降压-升压运行的应用手册?
-移动到降压-升压区域的条件是什么?
我们认为这个 IC 的运行与 LM5175相似。 这些 IC 是否运行相同?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入处于 Vout 的+10%至-10%时、充电器可进入降压/升压模式。 在10%区域内之后、只有一对开关在一个开关周期内处于激活状态、从而在 buckboost 中提供高效率。 您可以将其与其他器件进行比较。
    一对开关可以是降压开关或升压开关、由反馈环路决定。 我不能再谈更多了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 IC 如何监控输出电压和输入电压? IC 是否使用 SRN 和 VBUS 端子?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅限输入侧 VBUS;VSYS 或 SRN 输出侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 很抱歉再次打扰你。 您能告诉我 Comp1和 Comp2的功能吗? IC 是否具有用于调节升压模式和降压模式的独立误差放大器?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于环路补偿的 COMP1和 COMP2。 目前、我们不允许客户更改补偿环路参数。 BTW、降压和升压共享同一个放大器。