This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:TPS7A6350瞬态响应

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660179/tps7a63-q1-tps7a6350-transient-response

器件型号:TPS7A63-Q1

尊敬的 TI:

   我 想知道输出电容 和瞬态响应之间的关系是什么?  
输入电压:12V, 输出电压:5V ,负载 电流总计仅为130mA。 输出电容总计约10uf+0.1uf*7
当负载开关打开时,输出电压下降到4.2V, 复位引脚下拉。
我想知道如何选择合适的输出电容值?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的、输出电容与瞬态响应之间存在关系。 增大电容将减小瞬态响应的幅度;但是、需要权衡的是瞬态持续时间会增加。

    从本质上讲、负载电流会增加、最初是输出电容、它将向负载提供电流、直到 LDO 能够响应。 当电容器耗尽电荷时、这将导致输出电压下降。 通过增加电容、您将能够以更低的电压降提供更大的电流;然而、当 LDO 响应时、它将需要为输出电容充电、这需要使用额外的电容更长的时间。

    非常尊重、
    Ryan