This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:LM25117过流保护模式问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623444/lm25117-lm25117-overcurrent-protection-mode-question

器件型号:LM25117

大家好、

我的客户现在正在测试我们的 LM25117。 但是  、测试过流保护模式时、他们有一些问题、您能帮您检查一下、非常感谢。

下面是客户使用的原理图。

e2e.ti.com/.../Schematic.zip

对于正常过流、例如11.5A 过流情况、断续模式通常按以下测试波形工作:

黄色是输出电压、绿色是电流、断续间隔设置为125ms、这是正确的。

当客户尝试将输出短接至 GND 时、Ishort 将变得更大、然后他们得到的波形低于无法理解的波形、您能不能帮助解释一下、因为我们在该波形的数据表中找不到该波形的说明:

黄色是输出电压、绿色是电流。 但是、重新启动 间隔变为3ms、没有进入间断模式、您能帮您检查一下、非常感谢!

张苏琳

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    客户能否检查 CRES 两端的电压。 因为该引脚上可能存在噪声。 如果噪声足够大、可能触发过早重启?

    还建议获取 VCC 的示波器图、以便在断续关断期间随时检查是否未达到 VCC UVLO?

    谢谢。

    此致、

    David Baba。