This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:低负载时的输出规格(<10uA)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TLV61224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622746/tps61099-output-specs-at-low-load-10ua

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TLV61224

我计划将 TPS61099 (3V 固定输出版本)与单节 AA 电池配合使用、为 MSP430 FRAM、 加速计(ADXL362)和 BLE 无线电(BLE113)供电。 在 ADXL 运行时、流耗可能非常低。 我想知道 TPS61099在输出电流非常低时的输出纹波和电压精度是多少? 具体而言、在1uA、10uA 和100uA 下。 我知道电感器和电容器的选择会影响这一点、因此我计划使用推荐的电路(1uH 和2个并联10uF、1uF)。

请提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS610993将在此类低负载条件下处于突发模式、纹波可能为~2% Vout、具有2.2uH 的典型电感和2*10uF 的输出电容。
    您能指定什么是 ADXL、什么是终端设备吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 ADXL 是 Analog Device 的加速计。 我决定改用 TLV61224、因为我不受空间限制。