This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623459/bq27441-g1-bq27441-g1a

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

    如何使用更新的设计容量值查找电量监测计?

在配置过程中、我将设计容量值更新为400mAh。 配置电量监测计后、我读取设计容量寄存器(0x3C 和0x3D)、该寄存器返回默认设计容量值(1340mAh)、而不是400mAh。

我在数据存储器的0x4A 和0x4B 位置更新了设计容量值。 当我读取该位置时、它会显示正确的值、例如400mAh。 但是、当我读取0x3C 和0x3D 寄存器时、它显示的是1340mAh。

在这里 、我需要使用哪个命令(0x3C 和0x3D 或0x4A 和0x4B)来读取设计容量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sannareddy、
    您是否按照第14页 TRM 中的说明更新设计容量? 您是否正在尝试使用 bqStudio 或您的主机控制器执行此操作? 首先尝试使用 bqstudio 执行此操作、然后在成功时使用主机控制器执行此操作。

    谢谢
    Onyx