This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器、用于10种不同类型的30个 LED

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655952/led-driver-for-30-leds-of-10-different-types

您好!  

我简直无法弄清:我想制造一个尽可能类似于太阳光谱输出的 LED 灯。 我选择了30 x 3W LED (Cree)、具有从紫色到深红色的所有不同波长输出。  

所有这些组合在一起将产生非常类似于日光的光。  

我的问题是、我不知道 如何选择合适的 LED 驱动器、因为所有这些 LED 都具有不同的规格。 但是、我注意到它们可以分为两组、每个组的规格非常相似:

3.5V - 4.5V 正向、最大750mA (3种颜色)

3.2V - 4.0V 正向、750mA 最大电流) (3种颜色)

(紫色到绿色、6个不同的 LED)

其他 LED 可分为以下几类:

2.2 - 2.8V 正向、800mA 最大   (2种颜色)

2.4V - 2.8V 正向、800mA 最大值) (2种颜色)

(黄色到深红色、4个不同的 LED)

现在、将一组 LED 连接到合适的 LED 驱动器是否安全? 尽管它们的电压要求略有不同? 什么是最佳的恒流驱动器或恒压驱动器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您希望如何驱动它们? 您能否提供可用的输入电压、您希望驱动的不同灯串以及电流是多少? 以上内容对我来说并不完全清楚。 例如、对于前两种情况、每种颜色对应一个3.5V - 4.5V LED、并以750mA 的电流串联驱动它们? 750mA 时的两组是否会同时导通、以便它们可以与一个驱动器串联?

    如果您能提供更多详细信息、我可以尝试并提出一些建议。

    谢谢、

    克林特