This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:无法确认地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623668/bq76920-failure-to-acknowledge-address

器件型号:BQ76920

大家好、我刚刚收到了 BQ76920003。 我正在尝试将一个快速原型编码在一起、因此我尝试从器件读取一些寄存器、以确保 I2C 正常工作。 我使用的是该电路。

我将向 I2C 总线发送器件的地址和低读写位。 我本来希望器件会对此进行确认、但它不会执行任何操作。 互动的轨迹如下所示。

我觉得芯片的供电方式有问题、但是从数据表上看我不是很了解、所以对芯片供电方式的说明会很好。

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    在您的简单原理图中、您不会在 CAP1或 REGOUT 上显示电容器、这两个电容器都建议在运行。 请参阅 bq76920数据表第6.3节中的建议。
    加电后、器件将处于运输模式。 必须向 TS1施加大于1V 的边沿、以引导器件、如第7.4.2节所述、转换到将 ACK 命令的正常模式。 TS1应该有一个下拉电阻器、以确保正常运行。 启动后、REGOUT 应达到~ 3.3V、以快速检查是否正常运行。
    在您的简单原理图中、I2C 的上拉电阻显示为+5V、但波形上的振幅显示为大约2.8V。 请注意、在第6.1节中、SCL 和 SDA 的绝对最大值为3.6V、在第6.6节中、VIH 基于 REGOUT 电压。 如果器件处于正常模式、则信号似乎应该正常工作、但随着您继续进行原型设计、请确保满足 MCU 和 bq76920要求。
    简单原理图显示了大多数引脚断开连接、除了上面的注释外、该器件应在未完全连接的情况下进行响应、但请确保信号保持在安全的工作条件下。
    这是一份庞大的数据表、但您需要了解器件成功运行的相关部分。 希望这能让您入门。