This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:外部 MOSFET 选择

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659901/tps53014-external-mosfet-selection

器件型号:TPS53014

您好!

我们收到了客户关于 TPS53014的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 可驱动 MOSFET 栅极的最大 Qg 是多少? 他们担心、较大的 Qg 会导致 MOSFET 的大损耗。 因此、他们希望确保如何选择外部 MOSFET。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    IVREG5输出电流 VIN = 5.5V、VVREG5 = 4.0V、TA = 25°C 120mA

    假设最坏情况为25%、则 IVREG5=90mA

    开关频率的开关频率

    Igate = QgTotal*Fsw

     

    90mA=Qg*500kHz

    QG=90mA/500kHz

    QG 最大值= 180nC

     

    因此、您可以在 Qg 前面看到大量的空间。 客户需要选择一个考虑效率的 FET。

    如果您告诉我他们正在考虑使用什么 FET、并且设计的规格可以提供有关效率差异的反馈、

     

    此致、

    Mathew