This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:8引脚封装:启用和调节之间的时间开始

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623562/tps7b4253-q1-8-pin-package-time-between-enable-is-tirggered-and-regulation-starts

器件型号:TPS7B4253-Q1

您好!

我在8引脚封装中使用 TPS7B4253-Q1。

我想知道 Vin >2V 触发使能逻辑和调节引脚开始使用 Vref 之间的时间。 是否还有最短的保持时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于快速 Vin 斜坡、通常需要大约500us。 由于这是模拟的、因此没有最短保持时间、响应时间将由环路响应时间控制。

    戴维