This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:数据表显示驱动器峰值电流为1A、而产品页面显示开关电流限制为10A

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660160/lm3478-datasheet-says-peak-driver-current-is-1a-while-the-product-page-says-switch-current-limit-is-10a

器件型号:LM3478

数据表显示峰值驱动器电流为1A、而产品页面显示开关电流限制为10A。 屏幕截图如下所示。 是错误、还是这两个不同的值、如果这样做的话、一些澄清会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    数据表中的驱动器电流是指 LM3478内部的 MOSFET 驱动器。 这将影响外部 MOSFET 的导通速度。

    开关电流限制是应用中低侧开关电流的典型值。 由于这是一个控制器、因此电流可能高于此值、因为用户选择了外部组件(MOSFET、电流感测电阻、电感器)。

    谢谢、

    Garrett