This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:是否在 LED 灯串上使用滤波电容器来消除 PWM 调光闪烁?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660143/lm3414hv-use-of-a-filter-capacitor-across-the-led-string-to-eliminate-pwm-dimming-flicker

器件型号:LM3414HV

我有一个有关 LM3414HV LED 驱动器的简短问题、我已经成功地处理了多个 DIY LED 灯具(48-60VDC 输入、36-38vDC @ 630mA 输出)。  我使用 PIC12F1822作为调光控制器(运行频率约为400Hz)、但 LED 中产生的 PWM 闪烁有点明显。  我的问题:我能否放置一个100uF 的电容器(我有很多电容器!) 从而在不损坏 LM3414HV 或导致调节问题的情况下实际消除该闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    在 LED 灯串上添加电容没有问题。 当 PWM 调光时、它将减缓 LED 电流的上升/下降沿。 但它不会导致任何损坏或调节问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!