This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:WEBENCH 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623631/webench-tools-tps40210-webench-issue

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WEBENCH 将创建以下设计、而不会出现任何问题:

输入电压:9V 至12V

输出电压:60V

输出电流:500mA

当您尝试模拟启动时、问题就会出现。 它无法实际启动。 在我看来、它似乎达到了电流限制。 我的问题是、为什么 WEBENCH 会创建设计、但无法仿真所提议的应用将实际工作。

是否有方法可以更改设计以便实际能够进行仿真? 我的客户需要对该部件在应用中实际工作进行一些保证。

感谢您对此问题的帮助。

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我相信您是指过去几天通过电子邮件在网上讨论过的同一案例、该案例由 TI 同事转发给我们。 我们的 Webench 专家介绍。 以下是他的答复:

    " WEBENCH 针对设计条件的默认设计工作正常。 唯一的问题是启动中的停止时间(~6ms)低于实际启动时间(~7ms)。 因此、您可以导出到 TINA-TI、然后将仿真时间增加到大约7ms、这将为您提供60V 的最终稳定 Vout。 我已附上有效的 TINA 原理图文件供您参考。"

    不知怎么说、客户的 Webench 设计与我们在相同输入条件下获得的设计不同。 我们得到的设计应该可以正常工作。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤豪、

    我进行了自己的设计并看到了该问题、因此我不认为下载有问题。

    我知道 WEBENCH 中的仿真中启动时间只有6ms。 是否可以延长此期限、以便我可以向客户展示没有问题。 我寻找了一种延长启动时间的方法、但没有发现任何更改仿真参数的方法。 请告诉我是否有办法这样做。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist