This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:如何降低待机模式下的 I2C 泄漏电流

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, BQ24296M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659472/bq24296m-how-to-reduce-i2c-leakage-current-in-standby-mode

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件:BQ24296BQ25895

设计电路如下所示。 移除主器件后、我测得的泄漏电流通过 SDA 和 SCL 进入 BQ24296、大约为51uA。 我尝试将上拉电阻器从10K 增加到50K、

但降低泄漏电流毫无意义。 是否有任何方法可减少 I2C 电路的泄漏电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jesse、

    您如何验证这是流入充电器的泄漏电流?

    此外、您的原理图显示 bq25895、但您的帖子显示有问题的充电器是 bq24296M。 您能对此进行澄清吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,我们使用的第一个版本是 bq24296m、但后来更改为 bq25895。 测试基于前一个测试进行。

    在我执行更多测试后、我发现泄漏电流低于5uA。  先前的结果是在 MCU 断电时、在 bq24296m 和 MCU 之间保持 I2C 连接的条件下进行测试。 因此、泄漏电流主要流入 MCU 会导致零电压。

    您能否帮助确定 TI 充电器中 I2C 总线的漏电流大小? 我想查看我的测试结果是否正确。

    谢谢!      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、

    根据 bq25895和 bq24296M 数据表电气特性、我们通常不会期望 SDA 和 SCL 中的泄漏电流超过1uA。  

    当您说泄漏电流主要流入 MCU 导致零电压时、您是否建议 MCU 的关断状态将 I2C 线路驱动为低电平?

    此致、

    Joel H