This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 定义新的电池管理解决方案和直流/直流转换

Guru**** 2410040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25504, BQ25120A, BQ77905, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659964/define-a-new-battery-management-solution-and-dc-dc-conversion

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ25504BQ25120ABQ77905BQ76920

早上好、

我必须设计一个具有以下约束条件的新系统:

  • 输入:太阳能电池板、最大2.5V、250mA 输出电流(来自太阳能电池板)
  • 系统电压:3.3V (如果可能、如果我们可以选择低至1.8V 的输出电压、则更好)
  • 系统电流:待机时约为 uA、峰值高达1.9A (有待改进、但目前我们必须处理此限制…μ A)
  • 可充电电池:锂离子电池组(4至6节电池、并联)、NTC 内部
  • 电池管理:UV、OV、OC、OT (过热)
  • 温度 范围:-40°C 至+85°C

如果可能、我希望在1个或2个芯片中实现该解决方案。

你有建议吗?

谢谢、此致

亚历山德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您需要将其分解为不同的子块。 对于您的电池组、您可以查看 bq40z50、例如用于保护和电量监测。 您需要在充电器页面上查看以查找符合您要求的部件。 您是否检查了参数搜索? 您认为这很有用吗?

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、
    感谢您的回答。
    遗憾的是、我在空间方面也存在限制、因此我需要找到一个集成了至少这些功能的单/双芯片:
    1) UV 保护(系统)
    2) OV 保护(电池组)
    3)过度放电(电池组)
    4)热保护(电池组)
    5) 5)超低功耗 IC:电流消耗小于1至15uA (最大值)
    我不需要监控充电状态、因此不需要此功能。
    因此、我可以拆分能量收集器和电池管理。
    我检查了参数搜索、但我仅找到了与我的应用接近的以下器件:
    bq25504、但缺少一些关键要求/性能...
    bq25120A 可满足某些参数、但并非适用于所有参数...
    最后,我认为,使用更少的 P/N 有助于实现大批量生产(>100k/y)和更快的上市时间
    我希望现在我的请求更详细...
    ================================================================================  

    我必须设计一个具有以下约束条件的新系统:

    • 输入:太阳能电池板、最大2.5V、250mA 输出电流(来自太阳能电池板)
    • 系统电压:3.3V (如果可能、如果我们可以选择低至1.8V 的输出电压、则更好)
    • 系统电流:待机时约为 uA、峰值高达1.9A (有待改进、但目前我们必须处理此限制…μ A)
    • 可充电电池:锂离子电池组(4至6节电池、并联)、NTC 内部
    • UV、OV、OC、OT (过温)
    • 温度 范围:-40°C 至+85°C

    你有建议吗?

    我看到 的是 bq25504、但该芯片不符合我的所有要求。

    谢谢、此致
    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    对于充电器问题、我建议您访问充电器论坛向他们提问、因为这是监测、监控和保护/认证论坛。 您可以查看 bq77905以查看是否有适合您的引脚、或者是否有 bq76920等可编程器件。 所有保护器通常都是工厂编程的定制部件、因此我建议您考虑使用监视器或监测计、因为它们是现场可编程的。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个电流消耗更低的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allessandro
    我看到您在新主题 中重新发布了此内容:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/660120 ,而不是继续此讨论。 我们将关闭此主题、通过新主题进行操作。 将来、可以在预设主题中继续讨论。
    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、可能只有 bq77905才是唯一适合您的器件。