This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950的 RSUM 信号在电压模式下如何影响电流限制。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623317/ucc28950-how-does-the-rsum-signal-of-the-ucc28950-affect-the-current-limit-in-voltage-mode

器件型号:UCC28950

您好!

当控制器设置为电压模式时、我需要更好地了解 UCC28950上的 RSUM 引脚如何工作。 数据表显示、它为 CS 引脚上的电流感应电压信号增加了斜率。 我的问题如下:RSUM 引脚生成的额外斜坡输入是否会导致电流感测电压阈值下降或增加? 数据表第25页的图36显示了斜坡信号为正向。 因此、我猜测在电压模式下向电流感应电压添加斜坡会导致控制器在较低电流下进入间断模式。 是这样吗? 如果增加的斜率改变了电流感应打嗝电压阈值、如何计算变化?

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Chuck

    查看数据表中的图36、可以看到、似乎只有 PWM 比较器的输入在 VMC 和 PCM 之间切换。

    在 VMC 和 PCM 模式下、逐周期电流限制比较器输入为 CS +斜率比较器信号。

    通过一个外部电阻器将 RSUM 引脚拉至 Vref 会将控制器置于电压模式、数据表中的 eqn (14)会计算由 RSUM 和 Vref 之间的外部电阻器添加到 CS 的额外斜率。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、我只是想确保斜率被添加而不被减去。