This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:DOT#39;t OPERATION

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623088/tps1h100-q1-don-t-operation

器件型号:TPS1H100-Q1

您好、E2E、

我在网络市场上购买了 TPS1H100A、我将进行评估。
我连接了评估网络和波形。 请看。
器件无法运行。

您能指出一个问题吗?
它本身需要紧急性。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../TPS1H100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在 VS 和 IN 为高电平时、输出(OUT)应与 VS 相同。您能否断开电子负载并使 OUT 悬空? 电子负载可能会影响输出端的电压。 此外、您能否尝试切换用于测量 VS 和输出的示波器探头? 这样、我们就可以确定问题是否出在探测器上。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢你的建议。
    我已从 E-LOAD 更改为1k Ω Ω 电阻器。 然而,情况并没有改善。
    探头没有问题。 我在测试之前通过偏斜检查器进行了确认。
    我将更改器件。

    谢谢、

    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    好主意、请告诉我测试是否适用于新器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius