This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:关于 TPS70302 LDO 的偏置电路。

Guru**** 2815105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659914/tps703-regarding-biasing-circuit-of-tps70302-ldo

器件型号:TPS703

尊敬的先生/女士:

我正在进行一个项目、我希望可变电压接近1.8V 和3.3V。

我选择使用 TI 的 TPS70302 LDO。   

第  35页上 TPS70302的数据表 中提供了可调节 LDO 稳压器编程电路。  我 完全阅读了它的数据表。 但我仍然有一些疑问。

请 告诉我  

1) R1和 R2的理想值为1.8V (Vref 为1.224V)、就像您提到的那样、R1和 R2的值为2.5V、3.3V、3.6V。

2) 2)完整电路图、显示了所有引脚偏置、就像您在 第2页上为 TPS70351 PWP 提供的偏置一样。

谢谢、

此致、
Suraj
第二年 MTECH 学生、
Dese、IISc Bangalore。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    使用数据表中的公式6、我们可以计算出 R1。  R2设置为30.1k、如数据表中所述、因此分压器电流为~50uA。  正如您提到的、Vref 为1.224V

    R1 =((Vout / Vref)- 1) x R2

       =(1.8/1.224)-1) x 30.1k

       = 14.16k

    最接近的1%电阻为14.0K

    由于应用特定的要求、完整的原理图会因应用而异。  您是确定应用所需的电容、余量(Vin - Vout)等的最佳人选。  TPS70351和可调器件 TPS70302等数据表中的固定器件之间的唯一区别是可调器件具有反馈引脚而不是感测引脚。  反馈引脚应连接到电阻分压器的中心、如图45所示:

    非常尊重、

    Ryan