This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:进展 GPC 报告时出错

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659123/bq27520-g4-error-in-progressing-gpc-report

器件型号:BQ27520-G4

您好!

我们已向客户提供 EVM、在使用 EVM 进行测试期间、会不断出现以下问题。

附件是从 TI 网站提取的用于 ID 选择的数据和结果。

e2e.ti.com/.../BAK525376ARJ_5F00_6400_5F00_ChemID_5F00_Selection.zip

e2e.ti.com/.../BAK525376ARJ_5F00_6400_5F00_ChemID_5F00_Selection_2D00_report.zip

(ID 选择->校准)我已经测试了两次周期并获得了相同的结果。
  当我们学习到3200 mAh 电池时、
6400mAh 电池学习过程中仍然出现以下问题。
请为此提供帮助。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS。
    让我来看看这一点、明天回来。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS
    我查看了您的文件、没有发现任何明显的错误。 您能否在列表中尝试其他 ID。 3302、这是下一个最佳匹配项、请查看您的问题是否已解决。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据库存在一个临时问题,导致 Web 工具报告错误。 问题现已解决、您的文件包 BAK_5F00_V525376_5F00_6400mAh_5F00_Calibration.zip 现在可在我的测试中生成正确的报告。 请 通过 Web 界面重新提交您的 zip 文件以获取所需的参数。