This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:从-0.2V 输出电压启动

Guru**** 2600765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659979/tps7a7002-start-up-from-output-voltage-of--0-2v

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

您好!

我的客户有问题。
TPS7A7002无法在-0.2V 输出电压(GND 引脚为0V)的情况下启动。
但在输出电压为0V 时、TPS7A7002可以启动。

客户条件为输入电压:5V 和输出电压:3.3V。
EN 连接到 Vin。
[发放程序]
1.5V (输入)关闭。
此时输出电压为-0.2V。
3.5V (输入)接通。
4.3.3V 未输出。

您能否告诉我为什么 TPS7A7002在此情况下无法启动?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    输出未上升的最可能原因是 LDO 和/或上行电源电流受限。 请考虑能够在此类条件下启动的 TPS7A84A。

    非常尊重、
    Ryan