This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:我们计划使用 TPS2492PW、因此我们有同样的问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623406/tps2492-we-plan-to-use-tps2492pw-so-we-have-same-question

器件型号:TPS2492

我们计划使用 TPS2492PW、因此我们有相同的问题,

TPS2492PW 的定时器以功率限制?的方式充电后、它会做什么

TPS2492在功率限制中关闭外部 FET 的详细过程和时间顺序是什么?

3. TPS2492如何进入 F_tirp 模式?TPS2492所处的 F_TRIP 模式条件或阈值是什么?

?TPS2492处于功率限制跳变,最大电流限制阈值固定为33mV 或不为?μ V、如果不是,μ A、如何计算功率限制跳变中的电流限制阈值

5.什么是功率限制模式,以及如何使用它? 以下哪种情况会触发 TPS2492达到功率限制?

6.第3页中的电气特性:电流限制阈值 V (VCC-SENSE)、具有功率限制跳闸-25mV。

问题:电流限制阈值 V (VCC-SENSE)在 tps2492在功率限制模式?下工作时为25mV、如果不是、如何设置电流限制阈值 V(VCC-SENSE)?

7.第8页:PROG 中的详细引脚说明;施加到该引脚的电压(0.4vminimum)对恒定功率引擎使用的功率限制进行编程。

问题:功率限制 PLIM=VDS*IDS

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议访问 www.ti.com/hotswap。  您可以在其中找到许多应用手册和教程视频以及访问设计计算器工具的权限、这些工具可帮助指导您完成热插拔设计过程。

    Brian