This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电温度0~40C 器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659894/bq24171-charging-temp-0-40c-device

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件:BQ24172

您好!

对于我们现在使用的"BQ24171RGYR"、我们将按照 TI JEITA 规范控制充电温度。
如果是新项目、则需要将温度设置为"0 ~ 40"
在以前的经验中、支持 JEITA 的充电器 IC 无法设置上述温度。

我想询问是否有支持标准充电温度的器件、其规格与"BQ24171RGYR"相同。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    您可以查看的另一个器件是 bq24172。

    此致、
    Steven