This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:TPS63002静态电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623267/tps63002-tps63002-quiescent-current

器件型号:TPS63002

你好

我在 TPS63002的 webench 电路中遇到问题我在 webench 电路之后创建了一个输入为2V 至5.5V、输出为5V 200mA 的电路、但电路 的静态电流约为16mA 是否有人知道我可以如何降低 这是吗?

谢谢你

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您在无负载时测量电路的电源电流。 该器件的静态电流不会那么高。 您可以在数据表中找到相关详细信息。 产品文件夹中还有一个应用手册、其中还详细介绍了静态电流。

    为了提供减少电路静态电流的建议,我需要更多信息,例如原理图、组件信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、我在电路运行时测量提供给它的电流、但未连接负载。

    我在 webench 软件中看到了我使用的电路的屏幕截图、我使用的电感器是 Farnell 的这款电感器、它的电阻稍高、您认为会产生电流消耗   

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图中、您已将 PS/SYNC 设置为高电平。 这意味着禁用了省电模式、这意味着器件以标称开关频率进行开关、从而导致电流从输入流向输出并返回。 该电流流经内部开关和电感器以及开关本身会导致损耗、从而导致更高的输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有注意到、我将其连接到了0v、现在消耗的电量要低得多  
    感谢您在这方面的帮助  

    谢谢  
    Matt