This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:输入电流和输出电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659881/bq24133-input-current-and-output-current

器件型号:BQ24133

主席女士,

我能否检查 BQ24133的输入是否为12V/1A、输出电流是否可能高于1A?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    由于它是降压转换器、因此您可以预期输出电流超过1A。 对于确切的金额、您可以使用以下公式:

    Iout =(Efficiency * VIN* IIN)/(100* VOUT)、其中 VIN = 12V、IIN = 1A、VOUT = VBAT、而效率为数据表的图21。

    此致、
    Steven