This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池平衡以及为什么电池平衡阈值会自动向上调节

Guru**** 2561600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ76920, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659403/bq78350-r1-cell-balancing-and-why-does-cell-balance-threshold-get-automatically-adjusted-upward

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76920BQ76200

我对 bq78350-R1技术参考手册和电池平衡有一些疑问(第53页、第7.1节):

1) 1)当所有电池电压超过当前电池平衡阈值或最高电池超过电池平衡窗口规定的电池平衡阈值时、通过"电池平衡窗口"自动向上调整"电池平衡阈值"的目的是什么?

2)参考手册状态:"电池平衡阈值在每个充电周期开始时重置为电池平衡阈值中的值。" 什么是充电周期? 每当电流从充电状态切换到放电状态时、电池平衡阈值是否复位?

3) 3)图7.1显示了一条标有"VREG"的水平线。 什么是 VREG?

4)从图7.1中、每个"电池平衡间隔"都显示一个时间段"TS"。 什么是 TS?

提前感谢您提供的任何帮助或支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通风良好、
    向上调整允许算法选择适当的电池来平衡并在需要时停止。
    一个充电周期将是电压从低电压上升到电池中的电流。 检查 TRM 的复位级别。
    VREG 是充电电压
    TS 是平衡的评估或决策时间。 它未指定、很小、但不为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295、

    感谢您的快速响应。

    关于向上调节电池平衡阈值、我了解到、如果电池高于"电池平衡阈值"且电池电压的最大差值超过"电池平衡最小值"、则会选择电池旁路。 但我仍然不明白为什么向上调整阈值、您能详细说明一下吗?

    在下一个"充电周期"开始时向上调整后、"电池平衡阈值"何时被重置为原始值、我仍然不清楚、但一旦有放电电流、"充电周期"就会结束。

    感谢对 ts 和 VREG 的澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通风良好、
    该算法会根据电池电压调整阈值、以便更好地决定平衡。 注意这些文档不会试图提供有关人员如何编写自己的文档的足够详细信息、而只是提供有关此文档所做工作的一些见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295、

    感谢您的快速回答、不胜感激。 很抱歉、我不知道这一点、通常我只使用默认寄存器值并继续、 但是、电池平衡默认寄存器值似乎是针对锂离子电池组的、由于我正在开发 LiFePO4电池组、我非常想了解如何为我的应用程序对电池平衡寄存器进行编程。

    此外、我不打算尝试实施我自己的电池平衡例程、我的项目包括使用 bq78350-R1、以及电池得到适当平衡的重要性。 我想我可以试验并尝试确定移动窗口决策过程的工作原理、但如果您能向我提供一些文档、以便我知道我的电池组使用 TI 芯片组(即 bq78350、bq76920和 bq76200)实现了适当平衡、肯定会更容易。

    应用手册 SLVA155提到了"电池平衡窗口"、当它用于移动"电池平衡阈值"时、遗憾的是没有讨论它为什么或如何影响后续的决定来平衡某些电池。 SLVA155还说(第14页)、"在更改任何默认值之前、请仔细考虑所有参数。 当值设置不当时、电池平衡实际上会发生变化。"

    如果您能帮助我了解电池平衡算法的工作原理、我将有信心在不分散电池的情况下为 LiFePO4应用程序对电池平衡寄存器进行编程!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、通风良好、
    阅读第7.1节和 slva155将有所帮助。 如果电池匹配、则不需要平衡、这就是 Cell Balance Min 的作用。
    高于阈值的所有值都将得到平衡。 当电池充电时、它们将从低于阈值变为高于阈值。 设置较低的阈值将允许电池在电压升高时保持较长的平衡。 如果阈值未向上调整、最终所有电池都将高于阈值并受到旁路电流路径的影响、因此不会进行相对调整。 Cell Balance Interval 是进行检查的频率。
    LiFePO4电池的大部分容量都具有非常平坦的电压曲线、并在充满电时急剧上升。 有关详细信息、请查看您的单元格的数据表。 您可能不想在曲线的平坦部分进行平衡、因为电池匹配良好、平衡可能不正确。 当电池开始升高电压时、它可能接近满电、这将是您希望开始平衡它的点。 但是、它需要大于与其他器件的最小距离或最小值才能实现平衡。 由于 LiFePO4中的移动比传统电池更加明显、因此您可能需要保留默认的最小值。 您的阈值需要降低、因为电池可能在默认值3.9V 之前处于 OV。 同样、如果电池电压急剧变化、默认电池平衡窗口可能是可以的、因为您可能希望平衡所有高电芯、或者您可能决定使其更小、以保持高于阈值的任何内容平衡并防止阈值快速变化。
    请咨询您的电池供应商以获取建议、但您可能需要尝试一些设置来查找您喜欢的设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 WM5295提供了附加信息。