This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用 UCD3138HSFBEVM-029用户指南#39

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623431/ucd3138-using-the-ucd3138hsfbevm-029-user-s-guide

器件型号:UCD3138

你好。


"使用 UCD3138HSFBEVM-029 用户指南"、第30页


说"第12.3.3节中描述的感应方法很适合在稳态条件下使用、但不能进行快速瞬态感应。"  
和"有关如何使用主变压器感应输入电压的更多详细信息、请参阅第12.5节。 "


哪些手册是"第12.3.3节"和"第12.5节"? 我没有找到"使用 UCD3138HSFBEVM-029 用户指南"。从哪里可以下载该手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,zoujiangyilang,

    很抱歉造成混淆、感谢您提请我们注意这一点。

    由于章节的新数字,"12.3.3"和"12.5"两节相应地被命名为"A.3.3"和"A.5"。

    我将 立即在文档中启动修复程序。

    谢谢、此致、

    Yitzhak Bolurian