This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773系统电压

Guru**** 2561540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655332/bq24773-bq24773-system-voltage

器件型号:BQ24773

尊敬的 TI 专家:

现在、我将 BQ24773用于4节电池

当未连接电池时 、外部电压为24V、 系统输出电压仅为6V (无负载)、但数据表显示 MinSystemVoltage 为9.216V ~

 在这种情况下、我测量 REGN 4.5V、测量值高于0.6V  

连接电池后,正常情况下,REGN 为5.4V

 我想知道必须禁用自动唤醒功能吗? 或者他们是否有其他可能的因素导致了普欣蒙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先检查 CELL 引脚电压。 是2S 设置还是3S 设置?

    如果电池不存在、请禁用自动唤醒、因为自动唤醒 电流可能会将 系统电压推高以触发 SYSOVP。

    请检查坐浴盆电压。 使用24V 输入时、acdet 应高于2.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577:
    1.电芯引脚电压设置为4S
    2、坐浴盆电压超过2.4V

    我通过更改 I2C 配置来增大充电电压和电流、然后在未连接电池时、外部电压为24V、REGN 为5.4V、一切看起来正常~μ A
    但无法保存我设置的 I2C 配置。 关闭器件并重新启动、如果未连接电池、则无法正常工作~

    那么、我需要随电压和电流一起改变它们的任何东西吗?

    希望您能回答,谢谢您~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "外部电压为24V、"是输入电压吗?

    "我通过更改 I2C 配置来增大充电电压和电流、然后在未连接电池时、外部电压为24V、REGN 为5.4V、一切看起来正常~"
    增加充电电压/电流:您是否有从什么值到什么值的详细信息?
    一切看起来都正常:您是说"REGN 为5.4V"、还是看到正常的充电电压和电流?

    "关闭设备并重新启动、如果未连接电池、则无法正常工作~"
    无法工作:这是否意味着没有 REGN 或没有正常的 VSYS?

    我认为我应该查看您的原理图。 所以、请给我发送一封电子邮件并进行讨论。