This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:GPI 引脚问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623138/ucd90160a-gpi-pin-question

器件型号:UCD90160A

大家好、

关于 GPI 极性、假设根据数据表将其配置为"低电平有效"时、它指的是"输出电压电平"? 这实际上意味着什么、UCD 在内部有什么作用?  

当配置为“低电平有效”时,是否可以使用1K 电阻器(对于输入=0)将其下拉,并使用3.3V 电压(对于输入='1')将其上拉?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,彭圭

    有关数字输入定义、请参阅数据表中的第6.5节"电气特性"。
    当 GPI 配置为低电平有效时、如果输入为逻辑低电平、UCD 将把 GPI 视为有效、否则它将被置为无效。
    当 GPI 配置为高电平有效时、如果输入为逻辑高电平、UCD 将把 GPI 视为有效、否则它将取消置位。

    当 GPI 被置为有效时、如果 GPI 用于排序打开依赖项、UCD 将处理满足的依赖项。
    当 GPI 取消置位时、如果 GPI 用于排序关断依赖项、UCD 将处理满足的依赖项。
    请参阅 www.ti.com/.../slua815.pdf 的第4.2节

    GPI 主要来自外部系统、需要了解如何使用上拉和下拉、但我们始终建议使用重新密封器

    您在这里尝试实现什么目标?

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    您的回答很清楚、但我仍然对 以下描述感到困惑、根据您的解释、这似乎与 GPI 极性无关?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,彭圭

    描述的对象是 GPO、而不是 GPI。 我们将在新的 GUI 中对此进行更正。

    谢谢

    Yihe