This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:输出电压未达到所需的3.3VDC 值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172, TPS62171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660054/tps62172-vout-does-not-reach-the-desired-value-of-3-3vdc

器件型号:TPS62172
主题中讨论的其他器件: TPS62171

您好!

我想将 TPS62172用于我的嵌入式系统。 对于 TPS62172的输入电压、我可以使用3节或4节标准电池4.5VDC 或6VDC、而对于输出电压、我希望使用3.3VDC。

我连接、您可以看到我的系统的波形... 它不工作、输出电压保持在1.8VDC。

对于 PCB、我遵循了 slvu483文档中的建议、这是唯一的区别、我使用的是4层 PCB。

感谢您的 advicese2e.ti.com/.../TPS62172.pdfe2e.ti.com/.../SCH_2D00_PCB.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图和上电图看起来不错。
    我想您使用的是1.8V 输出电压版本的器件- TPS62171。
    TPS6217x 提供1.8V - 3.3V - 5V 器件电压选项。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G:您好、

    感谢您发布您的原理图和布局。 这些陶瓷电容器是否适用于 C60和 C61? 如果是、这些内容乍一看就好了。

    您能否读取 IC 顶部的标记? 此外、还有1.8V 输出电压版本。

    最后、您能否使用普通万用表测量输出电压以确认1.8V 读数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivo、

    太可惜了…… 你是对的:-(

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    标记为 QUFO 65K CNLF。

    Greg