This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:VCC >Vin:含意?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623592/lm25037-vcc-vin-implications

器件型号:LM25037

在最新数据表的第20页中、提到了以下内容:

VIN 应保持电压等于或大于 VCC 电压、以避免流经保护二极管的反向电流。

我通过完全独立的外部17Vdc 电源为 LM25037供电、然后连接到 VIN-引脚。 为了避免在外部电压过低的情况下启动 SMPS、在之间切换了一个4V7齐纳二极管。 靠近 VIN 和 VCC -引脚有一个4u7陶瓷电容器、每个引脚一个。 在 VCC -引脚上没有什么比这更好的了。

LM25037的负载较低、因为其输出连接到两个微型 SN7002 MOSFET、从而开关某些栅极驱动变压器的初级侧。

关闭数据表中上述引用的 SMPS 时、可能会违反该标准。 可能发生的最坏情况是什么? 下次打开 SMPS 时是否会出现输出故障?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中有一行内容为" VCC 稳压器串联导通晶体管在 VCC 和 VIN 之间包含一个二极管、在正常运行时不应正向偏置。 因此、辅助 VCC 电压不应超过 VIN 电压。"

    该方框图还显示了 VIN 和 VCC 之间的 LDO、作为带有体二极管的 MOSFET 器件、但这可能是一种简化。

    我认为风险是、如果 Vcc 大于 Vin、LDO 中的二极管可能会因流经它的电流而受损。

    您能否在所描述的条件下限制来自 Vcc 的电流?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在当前设计中:不、我无法限制来自 VCC 的电流。
    我会在日后考虑这个问题。

    此致

    曼弗雷德