This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54302:IC TheataJA 有效值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623585/webench-tools-tps54302-ic-theataja-effective-value

器件型号:TPS54302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我想了解我们如何在 Webench OP 值上计算"IC TheataJA 有效值"。

以 TPS54302为例、IC TheataJA 为87.1°C/W、但 Webench OP 值上的"IC TheataJA 有效值"为60°C/W、

我想了解我们如何获得60°C/W

非常感谢。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    数据表规格主要基于 JEDEC 标准板、实际上、对于 EVM 板、有效的 thetaJA 可能会有所不同。
    在 WEBENCH 中、我们选择了对应于与 EVM 板上测得的热数据进行匹配的 Theta JA。

    这就是我们得到60 C/W 数的方法

    请告诉我是否需要我的帮助

    谢谢
    Sahil