This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54531:数据表/ Webench 差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623294/webench-tools-tps54531-datasheet-webench-differences

器件型号:TPS54531

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当比较 TPS54531的数据表和 webench 时、Rcomp 和 Ccomp 发生翻转。 应使用哪种设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作条件是什么? 8~28V 输入、5V 输出/5A?

     DS 和 WEBENCH 中的值发生翻转是因为 LC 不同、因此 Rcomp 和 Ccomp 的值不同。 两种设计都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、

    您是指在 COMP 引脚上连接的串联 RC 吗? 它们只是一个 RC、用于创建极点和零点、以调整控制环路。 如果它们串联到 COMP 引脚、则没关系。 R ON TOP 还是 C ON TOP 无关紧要。 谢谢!

    最棒的
    Anthony