This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:非密封模式

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660084/bq34z100evm-unsealed-mode

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

我无法执行任何校准、我执行了一次、但错误的是、然后我再次打开 BQ34z100EVM 并使其处于密封状态、我不记得为其提供密码、我尝试在 BQStudio 的2个连特斯版本中工作:

v1.3.80 build =>询问我密码。
v1.3.54.1    =>不要询问我密码,而是保持密封模式。

如何返回"出厂模式"或取消密封状态?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    一旦器件被置于密封状态、它不能被永久解封(复位时它将自动密封)、除非使用默认固件重新编程器件。

    要将器件恢复到永久未密封状态:

    1.在 bqStudio 的最新版本中、使用带有默认密钥的 unseal all access 命令(假设您没有更改密钥、然后使用密钥)。
    2.解封后、使用默认 SREC 重新编程 bq34z100-G1、使器件恢复到永久未密封状态。

    请注意:虽然可以使用高级命令、但需要快速发送它们的密钥。 bqStudio 右侧命令按钮列表中的"取消所有访问"按钮将使您能够快速发送命令。

    此致、
    Bryan Kahler