This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515-Q1:TPS92515不会开始运行

Guru**** 2597235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660027/webench-tools-tps92515-q1-tps92515-does-not-start-its-operation

器件型号:TPS92515-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在该 IC 上有问题。

我附加了原理图。

当我尝试打开器件时、在输出端我看不到任何东西。

我只能看到关闭间隔之间的峰值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    除了 R36、我没有看到原理图有什么问题。 我不确定这是否是 webench 中的默认值、但在实际电路中、我发现 VCC 和 IADJ 之间的高阻值电阻会导致足够的压降、从而使 IADJ 几乎为零。 在确定是否存在其他问题之前、请按照数据表中的建议将 R36短接并将 IADJ 直接连接到 VCC、然后查看这是否解决了问题。

    谢谢、

    克林特