This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:您能帮您检查原理图并提供一些建议吗?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623510/tps54302-could-you-kindly-help-to-check-the-schematic-and-give-some-advice

器件型号:TPS54302

降级:

您能帮您检查原理图并提供一些建议吗?

由于我们测试的 IQ 结果大于数据表中的数据(45uA)。

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试的是什么 IQ? 数据表中的 IQ 处于非开关状态(EN =5V、VFB = 1V)。 因此、如果您在0A 中测试它、MOS 仍然在开关、Iq 将增加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    对于原理图、输出电容器过大、环路响应可能非常慢。 通常、对于5V 输出、两个22uF 就足够好了。

    对于 IQ、典型值为45uA。 我们能否知道您是如何测试 IQ 的? 您可以在工作台上将 FB 引脚拉至1V、将 EN 拉至5V、并检查消耗的输入电流。

    最棒的
    Anthony