This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:转换器可安装在输入电压~输出电压区域

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658500/lm5176-converter-instable-in-vin-vout-region

器件型号:LM5176

您好、

 我们在设置中使用 LM5176、配置如下:

  • 输入电压:15-24V
  • 输出电压:18V
  • Ioutmax:3.5A

我们使用了 webench 配置、但使用了更多输出电容器(6x22uF+1uF)和 rsense = 20m Ω。

对于最大、最小和 Vin=Vout 区域、转换器输出在最大输出电流下保持稳定。 但在16.8V 至17.2V 的范围内、输出不稳定/摆动。 您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karina、

    您可以尝试将 Cslope 降低到100pF 吗?  

    请提供输出电压 SW1和 SW2的波形。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我已经针对 Cslope 测试了以下值:
    33pF、47pF、68pF、100pF、120pF、133pF、 270pF

    对于68pF 至100pF 的 Cslope、17V 输入是正常的、但在15-16V 输入电压下、60W 的输出是不稳定的。

    对于较大或较小的 Cslope 值、输出在17V 左右不稳定(但对于所有其他输入电压都是稳定的)。

    我刚刚在测量 SW1和 SW2时损毁了 PCB、我将设置另一个板并尽快上传开关的波形。

    此致、
    Karina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karina、

    在电流感应信号上有滤波器? (CS 和 CSG)。  

    输出电容是否仅为~33uF? 您能否尝试向输出端添加100uF 电容、看看这是否有助于稳定输出电压?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如前所述、我们使用了更多的输出电容(6x22uF+1uF)和 rsense = 20m Ω。
    CS 和 CSG 使用47pF 和100Ohm 串联电阻进行滤波。

    此致、
    Karina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    很抱歉、一个电路板上的转换器损坏了。 使用不同的电路板来解决它!
    此致、
    Karina