This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:动态控制输出

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659960/lm5085-dynamically-control-output

器件型号:LM5085

你(们)好

我对以下博客有疑问。

在博客中、射频的值设置为10Kohm。

该电阻值是否会影响效率?

例如、如果射频太小、会考虑什么影响?  还是没关系?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RF 的值将影响针对 DAC 电压的给定变化而调整的 Vout 大小。 实际上、由于 DAC 上的电压变化、射频会影响 Vout 调整的增益。 它不会对效率产生实际影响。

    希望这对您有所帮助?

    David。