This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:如何在 LM25085中实现 Vout 等效 VIN?

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659963/lm25085-how-to-achieve-the-vout-equare-vin-in-lm25085

器件型号:LM25085

你好

   l 使用 ti lm25085获得 VIN=9~36V 和 Vout =12v/2.8A、测试结果为

VIN=15V、T=5.3us、Toff=1.3us。

VIN=12V、T=24us、Toff=0.68us

Vin=11.7V、T=36us、TOFF = 0.56us

VIN=11.65V、100%占空比。  

l 希望 VIN =12V .100%占空比 如何通过我的设计实现它?

 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    您应该能够准确地实现由反馈电阻器设置的100%占空比。 您可以共享原理图和布局吗? 谢谢。


    David。