This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 负载测试示波器设置

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659504/ldo-load-test-oscilloscope-setting

您好,

我正在对 LDO 执行负载测试。我将测量 I/P 电流、电压:O/P 电流、电压。

在示波器测量设置中、我可以看到 MAX、Mean、RMS、PK=PK 等。在此图中、哪一 个最适合测量上述参数以及原因。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    这取决于您尝试查看的信息。 您是测量静态(稳态)还是动态(瞬态)负载?
    均值足以获得静态负载的平均电流和电压。
    Min、MAX、Pk-Pk 对于瞬态负载很有用。
    RMS 通常用于纹波、噪声等

    请参见 SLVA079应用报告。
    www.ti.com/.../slva079
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我将 LDO 的输出连接到 ELOAD、并将电流从空载变为1A、然后测量 I/P 电压、电流::O/P 电压和电流。我们可以将 ELOAD 称为静态电流、如果我错了、请纠正我的问题。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    是的、我同意这是一个静态负载测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我的是5V 至1.5V LDO。 假设我将 RMS 放在示波器设置中、并考虑我获得的值为1.534。我知道该值也包含噪声。
    只需将 RMS 输入示波器即可得出噪声值?这是测量 LDO 输出噪声的正确方法。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    测量 LDO 噪声需要执行更多步骤。 请参阅 TI 的以下应用手册:
    www.ti.com/.../slyy076.pdf

    如需进一步参考、请参阅以下 LDO 应用手册索引:
    www.ti.com/.../sbva026e.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    谢谢。我理解的是、将 RMS 简单地放在示波器中不会为您提供适当的噪声信息。如果我错了、请纠正我的问题。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您的问题似乎侧重于测量技术。 我建议您查看示波器制造商的网站、以获得有关了解和进行测量的进一步帮助。