This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:SRP 和 SRN 配置引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622662/bq27220-srp-and-srn-configuration-pins

器件型号:BQ27220

大家好、我想在新器件中集成 BQ27220、 我想确保我的设计是正确的。 因此、我对 SRP 和 SRN 配置引脚有疑问。 下一个是数据表:  

'库仑计数器差分输入需要一个 e

mΩ 10k Ω、1%感应电阻器。 对于系统侧配置、开尔文感应将 SRP 连接到外部感应电阻器的正电池端子(PACKP)侧。 开尔文感应通过与系统的正极连接(VSYS)将 SRN 连接到外部感应电阻器的另一侧。 对于具有低侧感应功能的电池组侧配置、请将 SRP 连接到电池组–、并将 SRN 连接到电池–。 请参阅简化版原理图。 无需校准。 该电量监测计已针对标准10k Ω、mΩ 感测电阻进行预校准"

 

因此、如果我有一个系统端配置、我必须将 SRP 连接到正电池端子、将 SRN 连接到外部感应电阻器的另一侧、并将正极连接到系统... 但在我的设计中、什么是 VSYS?

我连接了我的原理图设计。 感谢您的出色工作¡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roque、
    我很快会再回来讨论这个问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roque、
    感应电阻器的另一端、即 SRN 节点应连接到负载/充电器的正极端子。 请参阅 EVM 用户指南中的参考原理图。

    第13页
    www.ti.com/.../sluubf5.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Onyx。 因此、我知道我必须将负载/充电器的正极端子连接到 SRN、而不是直接连接到电池、这是不是这样的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的¡非常感谢 Onyx¡