This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:数据表中的错误

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659990/lm5170-q1-errors-in-the-datasheet

器件型号:LM5170-Q1

PDF 版本的数据表中

在图25 (第22页)中、为 CSS 充电的电流源标记为"25mA"、但在第7.3.10.1节(第23页)中、它表示为 CSS 充电的电流源为25uA。 那么,哪一项是正确的?

公式13 (第21页)表明 Ripk =(RCS x IPK)/1.1mA、但公式52 (第50页)表明 Ripk =(RCS x IPK)/1.1uA。 那么,哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nantawat

    在图25 (第22页)中、为 CSS 充电的电流源标记为"25mA"、但在第7.3.10.1节(第23页)中、它表示为 CSS 充电的电流源为25uA。 那么,哪一项是正确的?

    电流源应为25uA。

    公式13 (第21页)表明 Ripk =(RCS x IPK)/1.1mA、但公式52 (第50页)表明 Ripk =(RCS x IPK)/1.1uA。 那么,哪一项是正确的?

    该公式应为 Ripk =(RCS x IPK)/1.1mA

    非常感谢、我们稍后将对其进行修改。