This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:Flybuck EMI 问题

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160DNTFBKEVM, PMP10532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659569/lm5160a-flybuck-emi-issue

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160LM5160DNTFBKEVMPMP10532PMP

您好!

我将 LM5160用于双输出隔离式 Flybuck。 它将所有输出(隔离和非隔离输出)从10-40V 输入转换为3.3V 输出。 除了 EMI 性能不是很好(超出 B 类)外、它运行良好。 即使采用滤波、也不容易在传导发射(150KHz - 30MHz)中实现低 EMI。

在我的原理图下方、变压器的电感为8uH。

您是否测试了 LM5160DNTFBKEVM 的传导发射? 是否可以获得他们的数据? 您对如何降低 EMI 有什么想法吗?

谢谢、

Mattia Berton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mattia、

    我将检查并查看我们是否有要共享的 EMI 数据? 我看了您的原理图、注意到您有一个与 Cboot 串联的磁珠、建议放置一个5欧姆电阻器。 还建议将 RC 缓冲器从 vSwitch 主节点连接到 GND。 建议电阻值为1 Ω 和100pF、并将100pF 增大到~1nf、以帮助减小 EMI 曲线。 看起来您可能还需要输入 CM 滤波器、因为 CM 噪声可能是您的问题、高于1MHz、当然高于10MHz。


    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP10532_5F00_Fly_2D00_BuckConductedEMI-data.pptxplease请参阅随附的 PMP10532结果。  可以在线查看 PMP 原理图、滤波器已添加到输入端的原理图中。  使用的值在附件中被调用。 请注意、该输入位于左侧(LISN)、输出(LM5160)位于右侧。  实施 π 型滤波器、CF 在 LF 的左侧、CD 在右侧。  请确保 CD 的 ESR>200mR 以提供足够的阻尼。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我遵循了您的指导原则、但我获得的结果是将噪声从一个域移至另一个域(在我的案例中、从电源输入移至 RS485区域)。 即使器件数量非常少、拓扑似乎也会产生很大的噪声。 当然、如果我使用非常大的输入滤波器、我可以降低 EMC 噪声、但源仍然存在。 我要做的是以任何方式减少噪声源。

    感谢您的支持。 您认为变压器的最佳堆叠层是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mattia、

    对于变压器堆栈、我建议使用以下方法。

    小学应"分层"中学。 我的意思是、先绕过初级绕组的一半、然后插入次级绕组、然后完成初级绕组的后半部分。 我要将初级侧的 VSW 侧放置在离核心最近的卷轴的大部分内侧(即从 PRI 的 VSW 侧开始)、以使以下部分转动变压器的 vSwitch 屏蔽节点。

    希望这对您有所帮助?

    David。