This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930中的内置 LDO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623427/bq76930-built-in-ldo-in-bq76930

器件型号:BQ76930

尊敬的团队:

我的客户使用 BQ76930进行电池监控。 他还想将内置 LDO 用于其他功能。 根据数据表、LDO 的输出电压(REGOUT)设置为3.3V、但范围为0V 至3.6V。 但是、我的客户的测量读数为3.7V、超出了绝对最大额定值。  

您是否会评论输出电压会在什么条件下出现如此大的变化、以及如何进行设置来改善如此高的 LDO 输出电压变化。 此外、我是否可以知道 LDO 输出电流(regout)是多少? 38mA 典型值?

非常感谢您的评论。 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件系列上的 REGOUT 为3.3V、精度为+/-4%。  负载调节规格在20mA 外部负载下运行。

    至于您的读数、请检查 GND 基准。 GND 是否位于-0.3V?  另一种可能是 LDO 通过反向偏置

    另一个外部源。