This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:电源模块

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660063/ucc39002-power-module

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: UCC29002

你(们)好,先生  

我是否可以知道哪个电源模块可以与 UCC39002配合使用  

我们想做54V 冗余应用。您能举个例子吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    UCC39002是一款通用负载共享控制器、可与任何电源模块搭配使用、前提是该模块具有遥感功能。 如果该模块具有修整功能、则 UCC39002也可以对其进行控制。 如果模块无法修改其输出电压、则该模块不适合与 UCC29002配合使用。

    您将需要找到一个电源模块、该模块可以在总输出功率的1/n 下提供54V 输出。 然后在负载共享系统中使用至少 n+1个模块。

    查看 UCC29002的 EVM 以详细了解典型应用。 http://www.ti.com/tool/ucc39002evm

    此致
    Colin