This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:低输出电流时的接地电流

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623134/tps709-ground-current-at-low-iout

器件型号:TPS709

我想用 静态电流18uA 的 TI TPS709替换 Microchip/Micrel MIC5233-5 (5V)线性 LDO 稳压器。 我的应用总空闲电流约为30uA (每 周有一个短暂的50mA 脉冲)、 其中稳压 器仅消耗一半的空闲电流(根据数据表中的图形为19uA)。 遗憾 的是、TI 数据表没有低 Iout 规格、数据表中的图形(SBVS186G–2012年3月–2015年11月修订版;图16。 GND 电流与 IOUT 和温度间的关系)的分辨率不够。

我想知道 TPS709在1uA 和100uA 之间的性能。 数据表中给出 的零 Iout 规格为1uA (这取决于许多其他 因素)、但这并不会影响该规格。 我需要知道偏置电流在工作时是什么、而不是在空闲时是什么!!

您能否提供 1uA 至100uA 输出电流的接地电流图、或者您能告诉我30uA 时的接地电流是多少? (我可以猜测其中的内容)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    在这种低电流下、TPS709的接地电流将低于18uA。 我们得到的数据表明、在1mA (即测得的最低输出电流)时、25°C 时的接地电流约为13uA (-40°C 时约为9uA、125°C 时约为19uA)。 Micrel 数据表显示了25C 和100uA 负载下的典型电流为18uA、因此、如果您使用 TPS709替代、则可以大幅节省电流。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle 的建议。 我将订购一个要测试的条图、并等待结果、生成一个 ECO 来更改 TI 器件的 Micrel 器件。

    谢谢、

    Owen。