This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:使用 Vcc 或外部偏置

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659200/lm25019-which-is-used-vcc-or-external-bias

器件型号:LM25019

大家好、团队成员。

当 VCC 和外部偏置电压相同时、使用哪种电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu San

    更高的电压最终将提供内部 VCC 或外部 VCC 电流。 在极少数情况 下、如果 VCC 引脚上的电压完全相同、电流可能会共享、但这种情况不太可能发生。

    希望这对您有所帮助?


    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David。

    当内部 VCC 和外部 VCC 接近时、内部稳压器是否会因外部 VCC 的波动而重复开关?

    是否存在迟滞?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotsugu San:

    VCC 上唯一的迟滞是其在~4.5V 时发生的 UVLO、其迟滞为~300mV。  简而言之、没有、在~7.6V 时出现迟滞。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David。

    请回答我的另一个问题。
    当内部 VCC 和外部 VCC 接近时、内部稳压器是否会因外部 VCC 的波动而重复开关?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotsugu San:

    如前所述、在7.7V 时不会发生 VCC UVLO 功能、因此 、如果电压完全相同、电流将共享。

    电压完全相同的可能性很小、内部 VCC 或外部 VCC 可能会提供所有 VCC 电流。  如果客户需要有关为所有 VCC 电流提供外部 VCC 电源的保证、则需要使外部偏置电压高于数据表中规定的8.55V 最大调节点。  建议遵循数据表中关于使用外部 VCC 电源的指导原则。

    希望这对您有所帮助?

    David。