This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:未使用/PWRFAIL 和/HOT_RESET 引脚。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623164/tps65023-q1-unused-pwrfail-and-hot_reset-pin

器件型号:TPS65023-Q1

如果 未 使用/PWRFAIL 和/HOT_RESET 引脚、应如何连接该引脚?

GND 短路? 或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    PWRFAIL 是输出、因此可以保持悬空。
    HOD_RESET 是低电平有效输入、在拉至低电平时将 DCDC1复位。 因此、我建议将 HOD_RESET 连接到 VCC、以防止它导致复位。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 HOD_RESET 的端口类型时出错。
    谢谢你。