This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:如何保护 IFB 输入免受瞬态损坏

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623327/tps61196-how-to-protect-ifb-inputs-from-transient-damage

器件型号:TPS61196

大家好、

我们在 RGBW 照明应用中使用 TPS61196、并发现加电时的瞬态问题。 此器件似乎容易对电流反馈(IFB)输入造成瞬态损坏、通常在首次加电时发生。 您以前是否见过这种行为?  我们是否有任何建议可以防止这种情况?

我们想到的一个建议是在 IFB 和 AGND 之间添加一个0.1uF 电容、以限制导通时的电压尖峰。 您认为这将有助于消除这些问题吗?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、
    我们以前没有看到这个问题、添加小电容器可能有助于旁路瞬态噪声。 我建议检查布局并找出将此噪声耦合到 IFB 引脚的耦合路径在哪里。