This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关合适交流/直流电源参考设计的帮助

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623353/need-help-on-suitable-ac-dc-power-supply-reference-design

主题中讨论的其他器件:PMP10236

尊敬的所有人:

需要帮助以建议适合以下规格的电源参考设计

230V 交流输入至以下

O/P1:15V、200mA 隔离式

 O/P2:15V、200mA Ioslated

O/P3:15V、500mA 非隔离式

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    根据您的输出电压调节的紧密程度、您可以执行反激式操作、并在变压器上为您的每个输出配备一个绕组。 PMP10236就是这方面的一个例子。

    另请查看参考设计数据库。 您可以使用您的规格进行搜索、以查找更多 examples.www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    此致、
    本·洛夫