This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:写入专有数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, BQ51021, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623272/bq51021-writing-proprietary-data

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他部件:BQ500212A、BQ51013B

您好!

我的项目是 TA 为植入式设备制作无线充电器。  我之前使用 bq51013b 作为无线电源接收器、它工作正常。 现在、我想要的是向 Tx 侧发送数据、例如电池的充电状态、充电电压。 为此、我将尝试 通过 I2C 将该数据写入 bq51021的专有数据寄存器。 对于 TX 侧、我使用 bq500212a。 我遇到的问题是 、在 I2C 通信之前、bq51021中的任何设置都必须更改? 如果我在正常过程中尝试它、比如调用从器件地址、然后调用寄存器地址、并将数据写入寄存器、它是否起作用。

Kasun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kasun
    感谢您关注 TI 产品、但我必须强调:
    设计人员不得将任何 TI 产品用于生命攸关的医疗设备、除非各方的授权官员已经签署了专门管控此类使用的特殊合同。 生命攸关的医疗设备是指此类设备发生故障会导致严重身体伤害或死亡的医疗设备(例如生命保障设备、起搏器、除颤器、心泵、 神经刺激器和植入物)。 此类设备包括但不限于美国识别的所有医疗设备 美国以外的食品和药物管理局作为 III 类设备和等效分类
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    实际上、我是一名学生、目前还不会生产任何商业产品。 我刚刚把这个项目建成了我的最后一年项目。它将展示如何使用模块、我不会冒险任何生命。  

    此致、

    Kasun

    莫拉图瓦大学

    Srilanka。