This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:当电池不在时、bq24196无输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659959/bq24196-bq24196-no-output-when-battery-absence

器件型号:BQ24196

你好

   我的 bq24196在电池接通时工作正常;l 设置装运模式并取出电池;我的系统输出中断;l 插入电池并连接输入;仍然存在

不`s;有什么问题? bq24196是否具有电源路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    电池连接到 bq24196时、将使用运输模式。 启用运输模式的步骤如下:

    1、禁用看门狗定时器

    2.关闭 Q4 (进入运输模式)

    按照这些步骤、可通过施加适配器电压来唤醒器件。

    这些步骤可通过从数据表中复制的关于运输模式的部分中复制的以下陈述进行验证。

    为了在运输模式期间使 BATFET 保持关闭、主机必须禁用看门狗计时器(REG05[5:4]=

    00)并同时禁用 BATFET (REG07[5]= 1)。

    一旦 BATFET 被禁用、就可以通过插入适配器来打开 BATFET。

     


    希望这有助于解决您的问题。

    此致、

     

    Parker